This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:U19 Ref.de ~VCCA 为0V 而 VCCB 为1.8V 并且如果 Δ V OE 为1.8V、器件将隔离输出中的活动

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1466354/sn74avc4t774-u19-ref-des-if-the-vcca-is-0v-and-vccb-is-1-8v-and-if-oe-is-at-1-8v-will-the-device-isolate-the-activity-in-output

器件型号:SN74AVC4T774

工具与软件:

通过 J12接头上的 Dediprog 进行编程时、当系统处于关闭状态时、U19的 VCCA 为0V、VCCB 为1.8V (通过 Dediprog J12接头供电)、/OE 为1.8V (因为 Dediprog 在编程期间将 SPI_PROG_L 网络拉至低电平)。 在这种情况下、U19的端口 B 侧由于 Dediprog 编程、信号处于活动状态; 在这种情况下、由于 VCCA 为0V、端口 A 是否与端口 B 隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地(GND)、则两个端口均处于高阻抗状态。