This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950PWR 轻负载下的行为

Guru**** 2481985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1462967/ucc28950-ucc28950pwr-behavior-under-light-load

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

我在轻负载条件下遇到 UCC28950PWR 问题。

  1. 开关频率显著提高(例如、1.5A 负载下为~298kHz)、从而导致出现大浪涌。 这种行为的根本原因可能是什么?
  2. 是否有推荐的方法可用于减轻轻负载下的这些浪涌?

随附了供参考的 FET 栅极波形:

  • 附件1:1.5A 负载(频率~298kHz)
  • 附件2:3A 负载(频率~148kHz)

非常感谢您提供有关理解和解决此问题的指导。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了这些波形、它们设置为10us/div。  这两个分段的周期大约为3个分段。  它们的频率大致相同。

    您能够仔细检查您的波形吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    抱歉、我会更正它。 频率是相同的。

    浪涌在轻负载条件下很严重、有没有办法解决这一问题?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般情况下、频率应固定。  您提到在服务器轻载时频率削减一半可能表示您每隔一个周期突发一次。  当电压放大器进行阻尼的最短导通时间小于 Rtmin 编程的最短导通时间时、将发生这种情况。  这实际上是应该提高轻负载效率的突发模式。

    进入突发模式。  您或许能够通过一些预加载来解决此问题、从而防止这种情况发生。  另一个可能有用的功能;以及添加更多的斜率补偿。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。 我还有一个问题。

    我可以看到一个波形、其中 VDS 在负载较轻时下降一次。 您知道为什么会发生这种情况吗? 我将向您发送 VDS 波形信息、因此请您检查一下。

    e2e.ti.com/.../VDS-waveform-information.xlsx

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您在 Excel 波形中提到的内容、您能解释一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    下面是我上次发送给您的 Excel 电子表格的摘录。
    在轻负载下、VDS 下降一次。 你知道这是什么原因吗?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的检查。 我期待您的意见。
    我还有一个关于 RAB 和 RCD 值的额外问题。

    为了简化设计、数据表指出 RAB 和 RCD 通常设置为相同的值。 但是、我想知道是否有建议为这些电阻设置不同值或为这些电阻设置不同值的具体情况或设计场景。

    具体而言:

    在特定条件(例如负载变化、MOSFET 特性或拓扑)下、不同的值是否会提高系统效率或 ZVS 性能?
    将 RAB 和 RCD 设置为建议范围(13kΩ–90kΩ)内的不同值时、是否存在任何限制或注意事项?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就 VDS 波形而言、它看起来没有 正确设置 RDELAB 和 RDELCD。  导通延迟应是谐振回路频率的1/4。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中展示了如何使用固定延迟方法设置这些延迟时序。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、