This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0202:如何确定 VIL、VIH、VOL 和 VOH?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1466741/txu0202-how-to-determine-vil-vih-vol-and-voh

器件型号:TXU0202

工具与软件:

尊敬的专家:

对于 MPN# TXU0202DCUR 的 IC、 具有以下要求:
VCCA 为3.3V
VCCB 为5.0V
OE 通过4.7K 电阻器在3.3V 下上拉

对于上述条件、我们需要知道:
A1引脚的 VIL 和 VIH
2.用于 B1Y 引脚的 VOL 和 VOH
3. B2引脚的 VIL 和 VIH
A2Y 引脚的 VOL 和 VOH

此致、
阿奇·A·.