This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G08-Q1:OPN 命名

Guru**** 2563310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1466282/sn74ahct1g08-q1-opn-naming

器件型号:SN74AHCT1G08-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我是否知道 SN74AHCT08-Q1的 OPN 命名规则? 它的 OPN 为 CAHCT1G08QDBVRQ1和 CAHCT1G08QDCKRQ1、从 CA (而不是 SN74)开始。 它代表什么?

此致、
Yuto.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有(或有?) OPN 中字符数的限制。 SN74替换为 C 以缩短其时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有道理的。 谢谢你。