This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G08:查询不同电源电压下的输入电压电平

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1467362/sn74lvc2g08-query-regarding-input-voltage-level-at-different-supply-voltages

器件型号:SN74LVC2G08

工具与软件:

您好!  

我想知道、如果此 IC 提供3.3V 电源电压、并且当另一个输入将在0和3.3V 之间切换时、可提供0-5V 摆幅的一个输入、是否可以支持运行。 此 IC 是否能够正确地产生3.3V 电平的输出?

谢谢你。