This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102和 PCA9306之间的差异

Guru**** 2674835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1467332/lsf0102-differences-between-lsf0102-and-pca9306

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:PCA9306

工具与软件:

您好!

 LSF0102和 PCA9306是 P2P 和看起来相同。
除了工作频率范围和温度范围之外、它们之间的实际差异是什么?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有不同的封装选项和测试参数、但裸片通常是相同的。 过去、PCA9xxx 表示 μ I²C 器件、而 LSFxxxx 是通用电平转换器。