This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G125:SN74AUP1G125

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1466733/sn74aup1g125-sn74aup1g125

器件型号:SN74AUP1G125

工具与软件:

SN74AUP1G125 是一款具有三态输出的单路0.8V 至3.6V 低功耗缓冲器、没有输出。 ABA 实验显示缓冲器 IC 损坏。 我 正在寻找 FAE 支持、以提交 RMA 的 IC?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepesh 您好!  

    此论坛联系产品线。 您必须联系指派给您的 FAE 以申请退货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这正是我试图找出的,并希望在这里获得一些领先。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepesh 您好!

    我联系了一些微软 FAE、希望他们能尽快联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我发现了一个,并伸出手。 感谢你的帮助。