This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:推挽操作 GPIO UART、是否需要输出电阻器?

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1467250/lsf0204-push-pull-operation-gpio-uart-are-output-resistors-neccesary

器件型号:LSF0204

工具与软件:

您好!

我正在查看一个使用 LSF0204的设计、其用途如下:

转换2个单向 GPIO 以及 UART Rx 和 Tx 单向(共4个通道)。

A 端口的电压为3.3V、B 端口的电压为1.8V

1个 GPIO 和一个 UART 转换 A->B (3.3V 至1.8V)、另一个 GPIO 和 UART 转换 B->A (1.8V 至3.3V)。

我的问题是、输出是否分别需要1.8V 和3.3V 的上拉电阻器? 从文档中可以看出输入不需要它、但我不清楚输出是否需要它来进行推挽操作。

提前感谢。