This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:使用双向 LED 时出现问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1466494/txs0108e-facing-issue-while-using-bidirectional-led

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74LXC8T245TXU0104

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用下面的附加电路来驱动双向 LED。

但 LED 强度非常低。

驱动器问题。

请建议一些调试过程来纠正此问题。

谢谢  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是一款具有开漏输出的无源开关;高电平仅由上拉电阻器产生。

    使用 SN74LXC8T245或2×TXU0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您提供的投入。

    您能否分享输出 ping 拉电流和灌电流详细信息。

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3.3V 电源下、LXC 输出的驱动强度为24 mA:TXU、10 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junehar:

    为了便于将来参考、 您可以在应用的 VCCA/ VCCB 需求和 IOH / IOL 测试条件列下的电气通道部分中找到您要查找的规格。 如有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    插孔