This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC08:串扰

Guru**** 2693305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1467663/sn74alvc08-cross-talk

器件型号:SN74ALVC08
主题中讨论的其他器件:SN74AUC08

工具与软件:

您好!

我在时钟树中使用该四路、双输入与门。 输入将看到 LVCMOS 1.8V Clk @ 30MHz、15MHz、1M、2M 和500k。 我正在辩论串扰是否会成为问题、我应该使用单通道设备? 该器件是否有串扰规格?

我的时钟树也使用 同一系列的 SN74ALVC04D (十六进制逆变器)。 我也有关于该器件的串扰的类似问题。

多通道器件可提高 PCB 空间利用率。 这就是我有兴趣使用它们的原因。

谢谢!

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从来没有听说过这是一个问题。 布线走线彼此太近将会更加危险、并且在任何情况下数字输入的噪声容限都非常高。

    AUC 系列器件(例如 SN74AUC08)针对1.8V 电源进行了优化。