This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIBPAL20L8-20M:5962-8767101LX 是否为有效的可订购 P/N?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1468307/tibpal20l8-20m-is-5962-8767101lx-a-valid-orderable-p-n

器件型号:TIBPAL20L8-20M

工具与软件:

所以,我们需要一个明确的答案这里("应该"或"可能"不是真的有帮助)...

TI 是否可以提供此器件:5962-8767101LX?

如果是、我们将在哪里提交 RFQ?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我们不在此器件型号下库存此器件。 此外、此器件型号似乎缺少其器件类标识符。

    您可以从该页面底部的 OPN 中进行选择。 可在客户支持门户提交 RFQ。

    此致、

    Owen