This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:集总元件(RL 和 CL)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: 5-8-LOGIC-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1468016/sn74lvc1g32-lumped-components-rl-and-cl

器件型号:SN74LVC1G32
Thread 中讨论的其他器件:5-8-LOGIC-EVM

工具与软件:

我的客户希望对 数据表的以下方面有一些见解。

在第6页中、我是否需要添加这些集总元件?、如果是、您能否提供一个示例使用方法、例如评估板的连接图、包括电阻器和电容器的值及其位置?

我的假设是、 需要在 5-8-logic-EVM 上安装这些 驱动程序。  

非常感谢您提供任何帮助。  

谢谢!  

Matthew Mott

FAE  

214-236-7162.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    我假设他参考的是第7节第9页、因为第6页上没有提到集总元件。 该部分仅提供我们有关如何测量器件开关信息的测试设置。 客户不必添加这些内容。

    5-8-LOGIC-EVM 具有该器件的位置、可轻松连接到每个输入/输出引脚的接头引脚以及可在去耦电容器上焊接的点。 如果客户想要添加一个负载电阻器/电容器、则必须在外部添加这些电阻器/电容器、如果客户焊接了接头引脚、就可以使用试验电路板轻松地完成这一操作。

    此致!

    Malcolm