This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:バッファ遅延時間に関する問い合わせ μ A

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1465813/sn74axc4t774

器件型号:SN74AXC4T774

工具与软件:

レベルシフタ SN74AXC4T774PWR の遅延をオシロで確認したところ、Ω

(1) SPI 读取3.3V⇒1.2V バッファ遅延時間= 28ns

(2) SPI 写入1.2V バッファ遅延時間3.3V⇒= 14ns

の結果となり、方向により遅延時間に大きな差異が見受けられました。μ A

 

このことについて以下の質問にご回答お願いいたします。μ A

・方向によって遅延時間が違う場合があるか?μ A

方向によって違う場合、その原因は?(電圧によるものなのか)μ A

・実測結果が公称値よりも遅延が大きいが、考えられる原因は何か?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电源电压对传播延迟的影响最大。 (较大的栅源电压会增加晶体管的驱动强度。)

    实际上升/下降时间取决于负载电容;请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输出转换速率是多少? 数据表的 tpd 值针对15 pF 的负载指定;我认为您的负载会更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意克莱门斯的观点。 传播延迟在很大程度上取决于您使用的输出电源。 共享的传播延迟测量值超出数据表中的最大值。 为了与数据表中的值相匹配、请确保使用下面的测试电路。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご回答ありがとうございます。μ A

    では、レベルシフタSN74AXC4T774の代替品として、このデバイスよりもスピードの速いものはございますでしょうか。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们还有 SN74AVC4T774 、其具有改进的传播延迟值。

    此致、

    Josh