This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV161A:FMAX 和 Vcc

Guru**** 2580815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1468449/sn74lv161a-fmax-and-vcc

器件型号:SN74LV161A

工具与软件:

您好!

根据此4位计数器的数据表、fmax 在3.3V 电压下工作。 是否有与类似的 fmax 和 tpd 在1.8V 时运行 Vcc 的等效产品?

谢谢!

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasoon:

    遗憾的是、我们没有任何可在1.8V 电压下使用的计数器。 最低为2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的澄清。