This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0002:我们可以使用下拉寄存器吗?

Guru**** 2812035 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1468491/lsf0002-could-we-use-pull-down-register

器件型号:LSF0002
主题中讨论的其他器件:TXU0102TXU0202

工具与软件:

尊敬的专家:

数据表中显示了一些带拉-灌电流的 并集 如下所示。

我们是否可以更改拉动- 并集 电阻拉 -down  有什么好处?

谢谢。此致、

Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款无源开关、只允许低电平信号通过;高电平输出电压由上拉电阻器生成。 因此、始终需要上拉电阻器、下拉电阻器没有意义。

    如果您不需要自动双向转换器、则 TXU0102/TXU0202等单向器件在所有其他参数方面会为您提供更大的灵活性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuyoshi:

    我同意 Clemens 在这里的回答:与 LSF 配合使用时、下拉电阻通常很少、因为器件本身是开漏输出。 如果使用了下拉电阻、则输出逻辑高电平信号将永远不会完全达到 VCC。

    此致、

    插孔