This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:使用 TI 可编程逻辑器件和 quot 对闪烁 LED 进行编码;应用简报

Guru**** 2781395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1468409/tpld1201-coding-the-blink-an-led-with-ti-programmable-logic-devices-application-brief

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

大家好、我是 IC 编程业务的新手。

如何对"使用 TI 可编程逻辑器件使 LED 闪烁"应用简报进行编程? 我的意思是:代码显示在哪里? 这似乎未包含在应用简报中。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    应用简介中没有必要的代码。 我们尝试实现所有用作参考设计的设计、这些设计可在 Interconnect-Studio 主页上找到

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢! 我将阅读这份材料。 顺便说一下、闪烁 LED 的应用简报似乎没有提到 Interconnect-studio。 此外、EVM 在 TLPD1201 EVM 中意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    EVM 表示"评估模块"、可在 TPLD1201产品页面的"设计和开发"选项卡下找到。 EVM 用户指南的第3节提供了有关设置所有内容并准备好进行编程的分步说明。 我们一定会指出未来可以在哪里找到该设计。

    此致、

    Owen