This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT245B:SN74LVT245BPW 的 Theta JB

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1458455/sn74lvt245b-theta-jb-for-sn74lvt245bpw

器件型号:SN74LVT245B

工具与软件:

你(们)好

您能否  为 SN74LVT245BPW 提供有关 theta JB 的任何信息?

此致、

高桥则木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noriyki、

    我请求获得热性能信息。 请在14天内提醒我、我应该能够为您提供 theta JB。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、马尔科姆

    提醒一下。

    您可以提供任何更新吗?

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 97.9.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 33.6.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 49.0
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 2.1.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 48.5.

    此致!

    Malcolm