This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74:SPICE 模型似乎在 PSpice for TI 中不起作用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1460004/sn74hcs74-spice-model-does-not-seem-to-work-in-pspice-for-ti

器件型号:SN74HCS74

工具与软件:

您好!

我已 在 PSpice 中正确导入 SN74HCS74 CIR 文件、仿真现在将报告3个 NO1引脚未连接。 所有引脚均已连接。 此模型是否可能与 pspice 不兼容?

此致、

Klaas-Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更具体一些。

    模式为:

    错误为:

    --- 信息(ORPROBE-3209 ):模拟配置文件: SCHEMATIC1-sim ---------
    信息(ORPROBE-3183 ):模拟运行...
    **配置文件:"SCHEMATIC1-sim"[ D:\work\circuits\autorangecurrentmeasure\topcurrentRev2logsigmaaddon\pspiceforti\pulseandflipfloptes
    读数和检查电路
    错误(ORPSIM-15141):节点 X_U11.XU6.XU1.XU1.XU1.NO1处的连接少于2个。
    错误(ORPSIM-15141):节点 X_U11.XU5.XU1.XU1.XU1.NO1处的连接少于2个。
    错误(ORPSIM-15141):节点 X_U11.XU10.XU1.XU1.XU1.NO1处的连接少于2个。
    错误(ORPSIM-15141):节点 X_U11.XU9.XU1.XU1.XU1.No1处的连接少于2个。
    错误(ORPSIM-15141):节点 X_U11.XU8.XU1.XU1.XU1.No1处的连接少于2个。
    错误(ORPSIM-15141):节点 X_U11.XU1.XU1.XU1.XU1.No1处的连接少于2个。
    电路有错误...运行中止
    有关详细信息、请参阅输出文件
    INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Klaas:

    让我把它发送给我们团队中的建模专家来找出问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点、此模型在 SN74LVC74模型正常工作时也不能在 LT SPICE 中工作。 SPICE 模型似乎有问题。 有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里 Klaas,试试这个版本。

    e2e.ti.com/.../1033.SN74HCS74.CIR