This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:DIR 引脚上配有电阻

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1467680/sn74lvc1t45-resistor-at-dir-pin

器件型号:SN74LVC1T45

工具与软件:

你(们)好、

请参阅 SN74LVC1T45、这关于引脚 DIR。 我看到了一些设计在 DIR 引脚和 GND 之间放置电阻器、但一些设计会将 DIR 引脚直接接地。

您能说明"将 R 连接到地"和"直接将 DIR 连接到地"之间有何区别吗?    

谢谢!  

Dan

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件本身不需要电阻器。 如果要在调试期间更改值、可以添加一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些设计使用所谓的"软接地"(通过电阻器接地、而不是硬接地)、从而使自动电路板测试仪可以更改引脚的状态(例如、更改该器件上的 DIR 输入的状态)。