This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:工具和供货情况

Guru**** 2885460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1467826/tpld1201-tool-and-availability

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

我最近收到了参加 IT 可编程逻辑网络培训的邀请。 我认为这些电路对我们的产品很有用。

我们是一家小公司、带有图形工具的 IT 解决方案非常适合我们的规模。 我的问题是:

1) Interconnect-Studio 软件是免费工具吗?

我们在国防部门工作。


2) 2)这些可编程电路的可用持续时间是多少

此致。

Jean-Luc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Luc:

    是的、Interconnect Studio 是一款免费工具。 您可以在以下位置下载或使用 Web 版本: https://www.ti.com/tool/TPLD-ICS

    我不确定可用性持续时间是什么意思。 它已向客户发布、您可以在此处订购部件或 EVM: https://www.ti.com/product/TPLD1201

    希望这对您有所帮助!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢你的帮助。

    我的意思是说、货架期是指当我们为客户设计产品时、我们必须保证产品可供应10、15或20年。 因此,我们对我们部件的可用性非常敏感。 您是否保证这些新组件在未来10年内不会过时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Luc:

    下面是 TI 关于产品寿命的官方政策的链接: www.ti.com/.../product-life-cycle.html

    由于这是一款全新的器件、因此它们极不可能过时、但我无法在 E2E 上提供官方保证。

    此致!
    Ian