This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:输出端是否有 RC 滤波器?

Guru**** 2585535 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1468852/sn74lvc1g11-rc-filter-on-output

器件型号:SN74LVC1G11

工具与软件:

大家好、

使用 SN74LVC1G11为 RC 网络供电(R = 22 Ω、C = 470pF)、这将导致在很短的时间内出现 VCC = 5/22 = 5/22 = 227mA 的峰值电流。

这种高峰值电流是否允许? 我们是否需要增加 R 来限制电流? 此逻辑电路可以在短时间内提供的最大峰值电流是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件没有峰值电流额定值、但它的 额定值可处理输出端对50pF 负载短路-超过绝对最大额定值(在本例中为50mA)、我们无法保证可靠性。 我建议调整您的滤波器、使其具有更小的电容和更大的电阻-- 220Ω+ 47pF 会提供相同的转角频率、同时将电流保持在限制范围内。