This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0102-Q1:所需的传播延迟

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, SN74AUC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1465706/txu0102-q1-propagation-delays-required

器件型号:TXU0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0102SN74AUC2G34

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将使用 TXU0102 (CLK、CS)和 TXS0108 (TXD0:7)电平转换器进行 MCU-NAND SPI 10MHz 通信。

我们需要 典型传播延迟信息 针对以下突出显示的条件。

Vcca = 1.8V; Vccb = 1.8V

TXU0102:

TXS0108:

由于数据表中未指定值、因此 TXS0108也需要最小延迟。

此外、我还有一个问题:给定的最小(-40C)和最大(125C)延迟适用于极端情况、我是不是对??

谢谢。此致、

Sathish Raja C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电压相同。 为何使用电平转换器?

    在1.8V 时、最快的缓冲器属于 AUC 逻辑系列、例如 SN74AUC2G34。 请注意、TXS 不是缓冲器(如果没有单独的方向信号、则无法使用双向缓冲器)。

    最小值/最大值涵盖温度变化和制造差异。 如果指定了典型值、则无法保证达到这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    您是否计划将 TXU 和 TXS 用作 SPI 缓冲器/转接驱动器? 如果是、我不推荐 TXS、因为它具有极低的输出驱动强度。  

    为什么需要典型值? 正如提到的 Clemens、最小值/最大值在整个温度范围内(最坏情况)覆盖、而典型值会有所不同。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens 和 Joshua、

    我将对 SPI 接口进行时序分析、结果显示设置/保持时间@闪存结束时在最坏情况延迟下发生的慢速转角(@125C)处的一些故障。

    考虑到典型情况、我们想要检查延迟。

    关于 SPI 缓冲器、将在我们的设计中考虑您的建议。

    谢谢。此致。

    Sathish Raja C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    我可以为您捕获传播延迟的典型数据。 由于我有一些未组装的器件、我可以在周一提供。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然……谢谢……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    捕获的 TXU0102传播延迟值 I 为10.12ns。 测试条件:频率:10MHz、VCCA=VCCB=1.8V、和5pF 负载

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供数据。

    我们是否有 TXS0108的最小延迟值...我认为下表中缺失了它-突出显示的 配置需要它...

    谢谢。此致、

    Sathish Raja C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish、

    我们的验证团队仅捕获了该器件的传播延迟最大值。 很抱歉给您带来不便。

    此致、

    Josh