This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:输出电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1457603/sn74lvc1g32-vout

器件型号:SN74LVC1G32

工具与软件:

大家好、团队成员:

 SN74LVC1G32的引脚4显示电压阶跃2.9V 且持续15ms、而不是预期的5V。

请参阅粉色图。

请提出建议。

此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图、并测量所有输入/输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    突出显示的红色箭头是测量点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在示波器引线中包含 IC32的电源电压。 输出端是否连接了任何元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当两个器件尝试同时将线路驱动为高电平和低电平时、才会得到 VCC /2的电压。

    请检查是否有其他一些输出连接到该线路、或者某个位置是否存在短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    请包含 电源电压和输入引脚电压的示波器迹线以及输出阶跃电压的迹线。 这将帮助我们确定是否存在潜在的器件损坏、输入级和输出级之间是否出现某种意外行为、以及/或者问题是否肯定在其他地方、例如 Clemens 前面提到的总线争用。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    我将检查是否存在任何争用。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查板上的其他引脚是否存在短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    我尝试从电路板上提起 IC32和 IC28 "Y"引脚并进行了布线。  

    我仍然看到2.5V 的阶跃

    IC 有任何问题吗?

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在断开 IC32输出的情况下、电压应处于悬空状态。 因此肯定还有其他东西连接到引线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    我发现 IC32输出(Y)和 IC69输入(B)之间存在短路、这不是预期连接。

    因此、我抬起这些引脚并将其连接到正确器件的输入端、如原理图捕捉中所示。 此外、经过这项返工、在引脚提升点进行探测时、我仍然看到相同的步进行为。

    请提出建议。