This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:输出通道间偏斜

Guru**** 2778695 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1461416/sn74avc8t245-output-channel-to-channel-skew

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: TXV0108

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户计划使用 SN74AVC8T245进行1.5V<->1.8V 和1.8V<->1.5V 的电平转换。 数据表中未说明它们的输出通道间偏斜、因此请告诉我1.5V<->1.8V 和1.5V<->1.8V 的输出通道间偏斜。 最小值/最大值或典型值均可接受。

该数据来自 TXV0108。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    我看到您还通过电子邮件联系了我们、并提出了类似的问题。 为了避免出现多个 E2E 主题、我们可以通过电子邮件继续讨论吗? 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 josh-san:

    我还希望您在 E2E 主题上回答我的技术问题、因为此问题与技术问题相关。

    请继续回复 E2E、因为我也会继续通过电子邮件进行沟通。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    我们可以使该线程保持打开状态。 我可以为您获取 AVC8T 偏斜测量值。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh - San:

    这只是一个提醒。 我可以知道此主题的任何更新吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我们仍在研究这一点、并在捕获后更新结果。

    谢谢!

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    快速更新:最初使用的 EVM I 未提供较大的偏差测量。 主要是 EVM 未针对高速信号进行优化。 我将切换到 AVC8T245-RHL 封装、而是使用 TVX-EVM。 对于延迟、我们深表歉意。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yamamoto-San、

    部件已交付给我。 如果我今天不能,那么我将在星期一给你发送偏斜测量值。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    请参阅 AVC8T245输出通道间偏斜测量值。 以下值使用 C_LOAD = 9pF、并在100MHz 和25ºC Ω 时捕获  

    1.5V -> 1.8V

    • 偏斜= 483ps

    1.8V -> 1.5V

    • 偏斜= 528ps

    此致、

    Josh