This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:TPLD1201和培训

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1469279/tpld1201-tpld1201-and-training

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

您好!
我对 TPLD1201及其编程工具很感兴趣。 是否有关于此主题的在线研讨会或教程?
提前感谢!
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    有什么特定的内容需要您寻找吗? 我们建议查看 TPLD1201 EVM 用户指南和 ICS 用户指南进行入门了解。 如果您已经有编程器和 EVM、则还可以通过 ICS 对 TPLD1201演示进行编程。

    我们目前没有在线研讨会、但我们计划在本周晚些时候发布一系列教程视频。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我对未来的视频很感兴趣。
    一种非常好的方法是生产尺寸合理且具有与过去的 PLD 相比的新功能的可编程逻辑器件。
    此致

    Christian