This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS02:与数据表相比、引脚分配不同

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1470269/sn74hcs02-different-pin-assignment-compared-to-datasheet

器件型号:SN74HCS02

工具与软件:

您好!

SN74HCS02的 PSpice 模型具有不同的引脚分配。 模型具有引脚4 (VCC)和引脚5 (GND)。 但是、数据表显示了引脚7 (GND)和引脚14 (Vcc)。 如何修改此?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azlan:

    数据表是正确的。 我会将这个问题发送给我们的 PSPIC 专家、看看我们是否可以修复它。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azlan:

    数据表是正确的。 我会将这个问题发送给我们的 PSPIC 专家、看看我们是否可以修复它。

    此致!

    Ian