This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:分流器放置和触发逻辑。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1470518/lm5116-shunt-placement-and-trigger-logic

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5190

工具与软件:

大家好!

我们使用 LM5116在通过另一个电池(电池并联运行)对电池充电期间用作限流 IC。

我们需要限制电流、我们需要知道分流电阻器放置在 LO MOSFET 和接地之间的位置。

我们是否可以将分流器置于 HO MOSFET 上或与电感器串联、或者其放置是否特定且 如数据表所示(即 LO 和 GND 上)? 由于该引脚用于触发电流限制比较器、我们希望在电感器上升斜率期间限制电流。

此外、您能否解释一下电流限制比较器将如何触发、如 CS 引脚和中国国家电网(CSG)引脚之间的内部电路所示。

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh  

    请考虑使用 LM5190 (-Q1) https://www.ti.com/product/LM5190 。 该器件进行恒流恒压(CC-CV)调节、从而准确地限制输出电流(平均电感器电流)。  

    LM5116器件采用 ECM、需要对流过低侧 MOSFET 的电流进行采样和保持。 电流检测电阻应位于低侧 MOSFET 的源极连接处和 GND 之间。  有关 LM5116的峰值电流限制功能的更多信息、请参阅数据表的第6.3.6节和6.3.7 。https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5116.pdf 

    - EL