This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC14:尾端表面光洁度请求

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1470062/sn54hc14-request-for-tail-surface-finish

器件型号:SN54HC14

工具与软件:

尊敬的您好

我叫 Prasanth M、我目前在 Flex Israel 的一家制造工厂工作。

我们非常感谢您为下面列出的 MPN 提供尾部表面抛光。您的快速响应将非常重要。

如果您不是该请求的正确联系人、如果您能将我指定给正确的人员、我将不胜感激。


感谢您的支持。

客户名称:Rafael

项目名称:尾面光洁度

MFR-1 MPN-1 尾部表面抛光 尾部=金(厚度) Tolerence (黄金) 复制状态 来源(链接)
德州仪器(TI) M55302/57-A10X          
德州仪器(TI) M55302/61-A44          
德州仪器(TI) JANTX1N4464          
德州仪器(TI) JANTX1N4471          
德州仪器(TI) 8550701RA          
德州仪器(TI) SNJ54HCT374J          
德州仪器(TI) CD4001BF3A          
德州仪器(TI) 5962-8683101CA          
德州仪器(TI) CD54HCT00F3A          
德州仪器(TI) MM54HCT00J/883C          
德州仪器(TI) CD4017BF3A          
德州仪器(TI) 7702301EA          
德州仪器(TI) CD4520BF3A          
德州仪器(TI) LM148JB          
德州仪器(TI) OPA2541SM          
德州仪器(TI) LM119H/883          
德州仪器(TI) LM119H/883/NOPB          
德州仪器(TI) AM26LS31MJB          
德州仪器(TI) SNJ26LS31M          
德州仪器(TI) 8513001RA          
德州仪器(TI) SNJ54HCT244J          
德州仪器(TI) 8409101CA          
德州仪器(TI) SN54HC14J/883          
德州仪器(TI) SNJ54HC14J          
德州仪器(TI) SN54HC132J          
德州仪器(TI) 2N2329 JANTX          。          
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为以下 MPN 提供帮助

    这种规格 MPN
    德州仪器(TI) OPA4131PA
    德州仪器(TI)

    SNJ54ALS251J

    嗨、团队:

    我们正在收集尾端表面光洁度。

    和终止完成,重新播放 详细信息,以支持我们在以色列的柔性工厂。

    请查看并告知我们以下详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanth:

    您是否有 FAE 可以支持您? 如果是、我建议联系他们、如果不是、则通过客户支持中心。 我们无法在面向公众的论坛上回答这些问题。

    CSC 链接: https://www.ti.com/info/customer-support.html

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您提供的信息

    请创建一个内部 TT ,我无法编辑!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanth:

    我不知道您的意思。 我没有任何与 CSC 相关的内部 TT。 这需要由客户发起。

    此致!

    Ian