This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:规格检查

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1470546/txb0304-spec-check

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXB0104-Q1

工具与软件:

你(们)好

您能否帮助确认、是否有任何材料与以下材料和-40~125°C 工作温度的规格相同? 谢谢

**非 PIN 到 PIN

TXB0304RUTR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0304是唯一一款规格与 TXB0304相同的器件。

    TXB0104-Q1的温度范围更宽、但输出更弱、因此最大速度更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    此外、如果您的系统不要求自动双向功能、那么 TXU0x04-Q1将非常适合提供更高的驱动强度和输入干扰抑制(施密特触发输入)。  

    此致、

    插孔