This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:有关 VI 和 Vo 的绝对最大额定值的问题

Guru**** 2587915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1470513/txb0104-q1-questions-about-absolute-maximum-ratings-of-vi-and-vo

器件型号:TXB0104-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户在端口上观察到 VI 和 VO 上有一些过冲和下冲、它们短期内超出了 Vi 和 Vo 的绝对最大额定值。 VI 和 VO 是否能够在短时间内超过? 如果是、请+多高的电压/多少 ns 或-多高的电压/多少 ns 可以接受?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要流经钳位二极管的电流低于50 mA、就可以超过负电压限制。 (因此、如果下冲不是太大、则没有问题。)

    一定不能超过正电压限值、即使是短时间也不能超过。

    请注意、一些振铃可能由示波器探头本身引起。 如果您使用的是接地夹、请改用接地弹簧。