This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC244:通过 VCC 或 GND 的持续电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1470416/sn74ac244-continuous-current-through-vcc-or-gnd

器件型号:SN74AC244

工具与软件:

您好!

输出电流的绝对最大额定值有两个规格。 这两种规格之间的区别是什么?

我认为、"持续输出电流"是器件可以从每个输出端子驱动的总电流、但假设的"通过 VCC 或 GND 的持续电流"规格是哪种情况?

根据器件的驱动能力、正常使用时不会超过此电流、所以它是否假定存在外部因素?

如果有、请给我一个具体的例子。

感谢您的支持。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IO 限制单独应用于每个输出引脚。

     VCC / GND 限制有效地限制了所有输出可拉出/灌入的总电流。