This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:裸露的铜、测试引脚?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1470390/sn74lvc1g08-q1-exposed-copper-test-pins

器件型号:SN74LVC1G08-Q1

工具与软件:

我目前正在对 PCB 进行故障排除、因为该特定器件是我的可疑问题(放置/焊接比实际器件缺陷更可能)。 在某些部件上、我能够从裸露的铜片接至电路板上的 GND 测试点、而其他部件则不能通电。 那么、我的问题是、这些裸露铜是否用作"测试点"而与封装底部的 GND 焊盘连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当模塑化合物丝接到引线框时、这块铜是引线框的固定位置、之后切断。 它仅用于机械支撑。 表面上的氧化使您不太可能接触良好。