This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ABT574:符合航天标准的5输入 NOR、用于 Lockheed Martin 评估

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SC4T32-SEP, SN54SC4T02-SEP, SN54LS02-SP, SN54SC3T97-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1470384/sn54abt574-space-qualified-5-input-nor-for-lockheed-martin-evaluation

器件型号:SN54ABT574
主题中讨论的其他器件:SN54SC4T02-SEPSN54LS02-SPSN54SC3T97-SEP、SN54SC4T32-SEP

工具与软件:

大家好、  

我正在寻找类似于5962H9652901VXC (通用54ACTs27)的耐辐射、航天级、4或5输入或非门。

我们正在努力为 GPS III F 程序评估这一点。

如果 TI 拥有此类产品、如果您可以发送数据表进行审阅、那应该是 grerat。

谢谢!  

Gino Filippi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的航天级或非门是 SN54LS02-SP 和 SN54SC4T02-SEP、它只有2个输入。

    我只能建议以递归方式使用多个或门(例如 SN54SC4T32-SEP)、然后添加一个非门。 (SN54SC3T97-SEP 可能有助于减少芯片数量。)