This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:是否可以在不使用 TPLD-PROGRAM 或 EVM 的情况下将数据写入 TPLD1201?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD-PROGRAM, TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1469518/tpld1201-is-it-possible-to-write-data-to-the-tpld1201-without-using-the-tpld-program-or-evm

器件型号:TPLD1201
Thread 中讨论的其他器件:TPLD-PROGRAM

工具与软件:

嗨、团队:

是否可以在不使用 TPLD-PROGRAM 或 EVM 的情况下将数据写入 TPLD1201?

例如、是否可以使用 MCU 的4个 GPIO 引脚、以类似于 SPI 通信的方式对已安装在电路板上的 TPLD1201进行编程、而无需使用 TPLD-PROGRAM 或 EVM?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    简单来说是可以、但 您需要使用5个引脚。 首先、在 GPI 引脚上、您需要提供特定的序列。 然后、通过 SPI、您将能够暂时对器件进行编程。 如果使用这种方法、则每次进行下电上电时、都需要对器件重新编程。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    感谢您的答复。

    要编程到非易失性存储器以用于 OTP、我需要 TPLD-PROGRAM 和 EVM、对吗?

    对易失性存储器执行 OTP 以外的写入操作的理解是否正确? 另外、写入周期数是否受限?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    对于 OTP、您需要编程器和 EVM、或者您可以让我们对它们进行足够大的订单大小的编程。 您可以自行烧录器件、但 TPLD1201的当前过程非常复杂、因此我们不建议这样做(我们需要提供特定顺序、您需要在电路板上的某个位置分配8V 用于烧录)。

    是的、写入易失性存储器。 我知道的写入周期数没有限制。

    此致!

    Malcolm