This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G38:关于支持引脚

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1469357/sn74lvc1g38-about-support-pin

器件型号:SN74LVC1G38

工具与软件:

您好、支持团队、

我想知道 SN74LVC1G38DCK 的支持引脚。

有人指出"支持引脚可能不同、也可能不存在"、但我不确定它是否存在。

您会告诉我支持引脚的存在情况吗?

我还想知道、 上述问题对于共享同一封装 SC70的每个器件都是通用的、

或支持引脚的存在与否取决于器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazufumi:

    我们的所有封装均为5引脚封装、因此将不会有支持引脚。 通常、SC70封装没有支持引脚。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:
    感谢您回答我的问题。 这完全解决了我的问题。
    此致、
    Kazufumi