This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:关于 TPLD1202的抖动性能

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1469519/tpld1202-regarding-the-jitter-performance-of-the-tpld1202

器件型号:TPLD1202

工具与软件:

嗨、团队:

您是否有关于 TPLD1202内部振荡器抖动性能的任何数据?

我的客户正在考虑使用 TPLD1202生成需要精确抖动精度的时钟波形、我希望获得可用的数据。

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我们的任何振荡器都没有抖动数据。 其精度为+/- 5%、因此不建议将其用于精密应用。  

    此致!

    Malcolm