This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54ACT161:最高允许结温与放大器;ThetaJC

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CD54ACT161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1470292/cd54act161-maximum-allowable-junction-temperature-thetajc

器件型号:CD54ACT161

工具与软件:

对于 CD54ACT161、我在机箱底部查找允许的最高结温和 THETAJC 信息。  这些信息是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    器件的最高结温通常为最高存储温度、如下所述:  https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716186/faq-what-is-the-maximum-junction-temperature-tjmax-for-a-device。

    温度为150摄氏度

    我们目前没有为此器件规定的 θ JC、因此需要重新测试。 我已经提交了测试、并将在测试完成后告诉您。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您提供的信息。  在没有 THETAJC 的情况下、您是否知道芯片材料、外壳材料和引线材料?

    谢谢!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我不能在公共论坛上分享这些信息。 如果您有 FAE、我建议浏览一下。 如果没有、建议通过客户支持中心获取这些信息。

    https://www.ti.com/info/customer-support.html

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    然后、我将执行该操作。  最后、您是否知道此组件的建议结温范围?  数据表显示了建议的工作环境空气温度、但我的应用是针对太空的。

    谢谢!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    对于空间来说、它仍然是150摄氏度

    此致!

    Ian