This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC541:Vcc=3.3V 时的 VIH 规范

Guru**** 2587125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1471068/sn74hc541-vih-specification-for-vcc-3-3v

器件型号:SN74HC541

工具与软件:

嗨、团队:

您能提供建议吗? VCC=3.3V 条件。

我们只看到 Vcc=2V;4.5V 和6V。

谢谢