This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:结至外壳(底部)热阻的申请、SN74AVC4T245RSVR 的最大允许结温和外壳温度(°C)最大值

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1471944/sn74avc4t245-requisition-for-junction-to-case-bottom-thermal-resistance-max-allowed-junction-temperature-and-case-temp-c-max-of-sn74avc4t245rsvr

器件型号:SN74AVC4T245

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!

我们想知道 SN74AVC4T245RSVR 的结至外壳(底部)热阻、最大允许结温以及外壳温度(°C)最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shibijith、

    1) RSV 封装没有"结至外壳(底部)"值。  

    2)结温将跟随存储温度、在这种情况下、最大值将为150°C

    3)我们没有说明外壳温度

    此致、

    Josh