This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS90:SN54LS90

Guru**** 2584905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1470935/sn54ls90-sn54ls90

器件型号:SN54LS90

工具与软件:

我需要创建一个最多花费一分钟的计数器、能够在中间暂停。

暂停将由于触发了温度阈值或单个按下暂停键而发生。

我不知道如何在不丢失先前计数的情况下暂停这一步? 另外、假设我使用 100Mhz 时钟。 是否有办法执行上述函数、而无需将其除以获得具有十倍频程的1Hz 信号将接近一分钟

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    我将与我们的团队讨论、看看我们是否可以提出任何想法。