This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:CS 线上围绕电平转换器的上拉

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1472209/txu0304-pullup-on-cs-line-around-level-shifter

器件型号:TXU0304

工具与软件:

亲爱的 Mickael

关于问题3年前的埃米尔:  

TXU0304具有内部下拉功能、因此是否仍需要对每个 SPI 从器件进行上拉或下拉片选
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.4.1.1节说明了该特性:

    MΩ MΩ 一个外部上拉电阻、它不应大于1M Ω、以避免与5M Ω 内部下拉电阻发生竞争。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、只要不大于1MΩ Ω、您就可以使用上拉电阻。

    此致、

    Josh