This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245:SPI CS 信号上的上拉电阻

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1472551/sn74axc2t245-pullup-on-spi-cs-signal

器件型号:SN74AXC2T245

工具与软件:

尊敬的  

我们使用 SN74AXC2T245将 CS SPI 信号从1.8V 轨转换为3.3V 从器件、根据数据表、I/O 线路上的 IC 内部下拉电阻为74ko、因此在需要上拉时、需要将低值设置为小于7ko、我们在1.8V 器件上执行了该操作、但在左侧 B1和 B2线路上、我们是否也需要在此处上拉?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 当 v1.8_SW 电源断电且 V3.3_SW 通电时、B1/B2引脚才被禁用。 如果可能发生这种情况、那么您应该添加上拉电阻器。