This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:TPS566238PRQFR 的最大外壳温度(°C)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1471945/tps566238-case-temp-c-max-of-tps566238prqfr

器件型号:TPS566238

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!

我们想知道 TPS566238PRQFR 的外壳温度(°C)最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TPS566238、我已在下面附上了建议的工作温度和绝对最高温度。 请参阅数据表中的以下内容:

    希望这对您有所帮助。

    如果这有助于回答您的问题、请不要忘记点击"这已解决了我的问题"。

    此致!
    Calan