This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:结至外壳(底部)热阻申请、SN74LVC1G17DCKR 的最大允许结温和外壳温度(°C)最大值

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1471943/sn74lvc1g17-requisition-for-junction-to-case-bottom-thermal-resistance-max-allowed-junction-temperature-and-case-temp-c-max-of-sn74lvc1g17dckr

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!

我们想知道 SN74LVC1G17DCKR 的结至外壳(底部)热阻、允许的最大结温和外壳温度(°C)最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下内容:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 210.0
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 144.5.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 58.5.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 42.3.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 58.2.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用