This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:SN74AHC1G08DCKR 的结至电路板热阻、结至外壳(底部)热阻和外壳温度(°C)最大值的申请

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1471911/sn74ahc1g08-requisition-for-junction-to-board-thermal-resistance-junction-to-case-bottom-thermal-resistance-and-case-temp-c-max-of-sn74ahc1g08dckr

器件型号:SN74AHC1G08

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!

我们想知道 SN74AHC1G08DCKR 的结至电路板热阻、结至外壳(底部)热阻和外壳温度(°C)最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下内容:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 288.6.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 121.6
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 62.8.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 5.9.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 61.9.