This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:SN74LV4T125

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1473096/sn74lv4t125-sn74lv4t125

器件型号:SN74LV4T125

工具与软件:

团队成员、您好!

我计划使用器件 SN74LV4T125来实现异步数据通信(串行数据、时钟、启用和地址信号)的3.3V 至5V 转换。   

能够从我的 GPIO 汲取的最大电流为3mA、最大电容为20pF @ 2MHz。

有人可以确认这足以驱动电平转换器 (SN74LV4T125)吗?

预测最早的响应。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型输入电容为1.6 pF;输入漏电流小于1 µA。