This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:Mxaimim 数据速率(min)

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC17, TXU0304, TXU0104, TXU0204, SN74AUC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1472903/txu0104-mxaimim-data-rate-min

器件型号:TXU0104
主题中讨论的其他器件:TXU0304TXU0204SN74AUC34、SN74AUC17

工具与软件:

您好!

我的客户计划在 VccA=VccB=1.8V 时使用 TXU0104、TXU0204和 TXU0304。
这些设备以多高的数据速率最低工作?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓶颈是输出驱动器、因此它是50Mbps。

    如果不需要电压转换、您可以使用普通缓冲器、如 SN74AUC34/SN74AUC17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的答复。

       SN74AUC34/SN74AUC17能够以多高的数据速率工作?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定 tpd 的安全估算值为555Mbps = 277 MHz。