This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV08A:规格检查

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T08, SN74LV08A, SN74LV1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1472938/sn74lv08a-spec-check

器件型号:SN74LV08A
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T08、SN74LV4T08

工具与软件:

你(们)好  

SN74LV08A 的 VOH 将随 VDD 而变化。 MB 提供3.3V 电压、逻辑判断电压为0V 和1.8V。 SN74LV08A VDD:3.3V VOH = 3.3*0.7 = 2.31V 超过1.8V。 电路板上没有2V 电源。 是 VDD 3.3V、但逻辑判断 TH 约为1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指  VOH 还是 VIH

    SN74LV1T08/SN74LV4T08具有较低的开关阈值。