This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCU04:最大瞬时电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC04, SN74HCU04, SN74LVC1GX04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1471999/sn74hcu04-maximum-instantaneous-current

器件型号:SN74HCU04
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1GX04、SN74HC04

工具与软件:

SN74HCU04的持续输出电流为±25mA、通过 VCC 或 GND 的持续电流为±50mA。

您能否提供脉冲电流输出的最大额定值?

我想在200KHz 时钟生成电路中使用它、那么打开/关闭开关时间的最大额定值是多少(大约10ns)?

输入电压为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是绝对最大额定值、即您必须在设计电路时确保不超出这些限制。 短脉冲没有不同的限制。

    您是否在要求输入或输出开关时间?

    SN74HCU04有六个门、比您通常需要的要多。 请考虑 SN74LVC1GX04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    尽管它是绝对最大额定值、但表示为"连续"输出电流。

    假设脉冲额定值也是25mA 是正确的吗?

    此外、SN74HC04的短期绝对最大额定值是否也是±25mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出可以连接到最高70 pF 的容性负载。 对于更大的电容或连续电流、必须遵守电流限制。

    您要尝试解决的实际问题是什么?