This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC238:CD74AC238

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1472019/cd74ac238-cd74ac238

器件型号:CD74AC238

工具与软件:

您好!

我们将为器件型号 CD74AC238BQBR ( 具有 BQB 封装)创建物理尺寸封装。

我查看了 https://www.ti.com/packaging/docs/searchtipackages.tsp?packageName=QFN 中的"查找 TI 封装"

并且无法获得 BQB 的详细机械封装轮廓图。

提供文档编号 4226161/A 的通用封装视图 https://www.ti.com/lit/pdf/mpqf539a  封装轮廓4224640 有单独的文档吗?

此致、

很可爱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定封装在哪里、就像本文档中应该的那样。 这不是我们的责任。 我会尝试联系正确的人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助确定 确认或提供 BQB 套件的合适人员。
    通过查看采用 BQB 16封装的器件型号、我能够获得2个修订版本。

    BQB0016A 文档编号 4224640/A 11/2018
    BQB0016B 文档编号 4226135/A 08/2020

    如果有人可以验证 或确认 BQB 有2个版本、以及我们如何确定哪个版本是正确的、请表示感谢。
    我们是否只需遵循数据表中包含的封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问 attachede2e.ti.com/.../BQB.pdf